This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:冷备用?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784888/ds125mb203-cold-sparing

器件型号:DS125MB203

DS125MB203是冷备用吗?  我在数据表中看不到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您对可以是冷备件的器件的定义是什么? 我假设、当 VDD=0V 时、器件需要具有所有的 I/O 高阻抗? 最大 Ioff 泄漏电流要求是什么? 输入电压范围?

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件断电时、至少输出或组合 I/O 通道应处于高阻抗状态。  这很可能是需要冷备用功能的地方。  另一个定义也包括所有输入。  另一个定义将包括所有输出、输入、组合 I/O 和控制信号。  泄漏电流取决于器件的技术以及芯片设计人员使其尽可能低的效果。  我认为最大泄漏电流没有任何实际标准,除了它对控制总线的任何器件都有不可忽略的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    与所有高速接口器件一样、DS125MB203专门用于点对点连接。 也就是说、可能只有一个 TX 通过传输线路驱动单个 RX。 不建议将第二个 TX 或 RX (即使是冷备件)连接到传输线路。

    此致、
    Davor