This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:SN75LVPE802RTJR EQ 问题

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785993/sn75lvpe802-sn75lvpe802rtjr-eq-question

器件型号:SN75LVPE802

我们有一个有关 PCIe 第1代的客户设计、其损耗为7dB。 我们想知道 SN75LVP802是否支持多高的 dB 补偿水平?

您是否有 PCIe gen1 EQ 电平调节表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定2.5Gbps 均衡。 当 EQ = 1时、它大约为6dB。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否按 PCIe 第1代补偿值获得此表?

    或者,无论其 Gbps 是多少,它都是相同的 dB 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2.5Gbps、将扩展均衡表、如下所示。

    CTLE 电路提供的均衡会随频率而变化。  

    EQ       增益

    NC 0         

    0           2.5

    1 6.            

    此致、

    Lee