This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:I2C 工具

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786387/sn65dsi83-i2c-tool

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器、 USB2ANY

你好

    EVM 用户指南展示了 Aardvark 外部 USB 转 I2C 工具。 如果客户使用 DSI 调谐器来配置设置、USB2ANY 支持 EVM 连接、还是必须需要 Aardvark I2C 工具? 谢谢你。   

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    USB2ANY 应该可以正常工作。 您可以使用任何 i2c 工具、它不必是 Aardvark。

    此致、
    I.K.