This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA6507:TCA6507器件 ID

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786300/linux-tca6507-tca6507-device-id

器件型号:TCA6507

工具/软件:Linux

您好 INT 团队、

我的客户正在使用 TCA6507 来驱动 RGB LED、他们希望读取器件 ID 以便将来监控器件版本的任何变化、这是他们驱动代码中的标准过程。 我在数据表中找不到器件 ID 寄存器、您能否帮助确认是否有方法读取 ID 版本?

谢谢

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    该器件没有器件 ID 寄存器、因此遗憾的是、这是不可能的。 但是、我们没有任何更改器件的计划。

    最大