请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3411-Q1 数据表中的插入损耗图形非常有限。 是否有更详细的数据? 我正在寻找200MHz、300MHz 和400MHz 下的插入损耗。
谢谢、
Patryk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中的插入损耗图形非常有限。 是否有更详细的数据? 我正在寻找200MHz、300MHz 和400MHz 下的插入损耗。
谢谢、
Patryk