This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:复位时序的 T2

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812687/dp83822if-t2-of-reset-timing

器件型号:DP83822IF

大家好、

几年前、我的客户使用 DP83822IF、现在他们对重置计时的 T2有疑问。

在2016版本的数据表中、T2为195ms (典型值)、如下所示:

而在2019版的数据表中、T2为2ms (最大值):

T2值有很大变化、所以我们想知道是否有错误?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    第7.7节中的单元之前有错误、我们已经修复了这些错误。 复位2ms 后、PHY 可以处理 MDIO-MDC 的操作。 器件性能没有改变、客户可以像以前一样继续使用该器件。

    此致

    Aniruddha