This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:何时需要 PCIe 中继器?

Guru**** 2525430 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808569/ds80pci800-when-do-we-need-a-pcie-repeater

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

你(们)好。

我们正在设计板对线 PCIe GEN3.0 x8连接。 PCB 布线长度约为10000mil (10英寸)、电缆长度约为0.5米。

有人认为 PCB 布线和电缆的长度都过长、信号完整性(SI)可能是一个问题、我们可能需要将 PCIe 转接驱动器(中继器)插入信号路径。

我的问题:

(1) PCIe 是否要求最大 PCB 布线长度、电缆长度或总信号路径长度?  

(2)在什么情况下、我们应该使用 ds80pci800等 PCIe 中继 器?  

这些可能是一般性问题,但任何评论都值得赞赏! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有特定的最大长度。  大多数情况下、系统将受到变速器损耗的限制。  系统中使用的最大损耗由 PCIe 基本规范中的校准通道指南给出。  对于第3代、在20-22dB @ 4GHz 下列出了校准通道损耗。  第3代系统中的典型损耗仅低于1dB/英寸。  高性能电路板材料将减少损耗并实现更长的传输距离。

    2.我们建议查看中继器、因为最坏情况下的损耗接近20dB 水平。  对于 Gen3系统、DS80PCI800和 DS80PCI810中继器通常用于衰减为20-30dB 的系统。  当然、超过35dB 的客户希望在通道中构建一个重定时元件(PCIe 开关或重定时器)。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lee

    TI 是否有任何有关 PCIe Gen3.0布局指南的文档?  不确定是将交流电容放置在 TX IC 附近还是靠近连接器。 欢迎使用其他通用指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有特定的布局文档。  当我查看布局时、我最常提出建议。

    1.将交流电容 靠近 PCB 连接器放置、远离 Tx IC 引脚。  这允许在传输线路内耗散任何反射能量时间、并且对信号抖动内容的影响很小。

    2. 在 PCIe 应用中使用85欧姆差分走线。

    3.对于 PCIe 应用,请使用0201尺寸的交流耦合电容,电容值为0.22uF。

    4.如果使用0402尺寸的交流耦合电容器、它们将受益于 电容器封装正下方的 GND 释放。  这种情况尤其明显、因为相邻 PCB 层中使用的介电厚度小于5mil。

    DS80PCI800  高速焊盘也将受益于 GND 释放、尤其是使用的电介质厚度小于5mil。

    6.匹配信号对内长度。

    7.根据需要反转 P/N 信号的路由以创建最佳布局。  PCIe 组件可以在内部反转接收到的信号。

     

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 可供参考的一些问题。

    1.我们的情况是,如果我们在连接器附近放置交流电容器,我们必须再添加 一对运输层过孔,而不是 IC 附近的电容器所处的位置。 似乎很难选择。 就我个人而言,我认为电容器应该放在 IC 附近,而且我认为过孔比电容器的位置更有害。 你怎么看?

    2.对于您的 poitns 4/5、我搜索了一些技术说明、确实发现存在"切断交流电容器下的 GND "的建议、我认为这就是您所说的"GND 释放直接 位于电容器封装下方"。 您能不能对这种方法为什么有助于提高信号质量感到兴奋?  

    再次感谢!

    参考说明: www.intel.com/.../tb-095.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我同意你的意见。  我不会在连接器附近添加额外的过孔对来放置交流电容器。  我会将它们放置在 IC 附近。  我认为对于信号而言、额外的过孔会更糟、并且会占用额外的 PCB 布线空间。

    2.是的,这正是我在上一篇文章中所说的。  

    在大多数情况下、将 GND 释放(切断)放置在焊盘下方有助于实现阻抗控制。  交流耦合电容器的焊盘面积远远大于微带布线宽度、后者专为 PCIe 中的85欧姆差分而设计。  如果电容器焊盘下方有 GND、则电容器的局部阻抗会太低。  通过移除 GND、我们减少了从焊盘到 GND 平面的电容量。  这会增加此时的阻抗、有助于使该值更接近85欧姆差分的目标值。

      当交流电容器靠近 Tx 引脚放置时、此技术特别有用。  在 Tx 处、信号中有更多的高频能量可用。  在 Rx 侧、高频率已衰减。  这种高频能量更有可能由交流电容器焊盘的局部阻抗问题反映出来。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、感谢您的讲解。  

    另一个问题是我们应该如何深切电容器下的 GND、为什么? 谢谢!

    我们的层叠如下所示为18层、我认为我们应该切断层2上的 GND、因此流过交流电容器的 PCIe 信号将被迫参考层4上的 GND。 你怎么看?  

    TOP_SIGNAL (电容器)、

    Layer2_GND、

    第3_SIGNAL、

    Layer4_GND、

    Layer5_SIGNAL (PCIe)、

    Layer6_GND、

    第7层 信号、

    Layer8_power、

    和。。 等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要直接在电容器下方切割层就足够了。  如果电容器位于顶层、则切口仅在 Layer2_GND 中。

    此致、

    Lee