This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:能否将背板连接至 SDAOUT / SCLOUT?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783488/tca4311a-can-i-connect-backplane-to-sdaout-sclout

器件型号:TCA4311A

您好!

我的客户对 TCA4311A 有疑问。

[问题]

我的客户正在尝试按以下方式进行连接:

- SDAIN/SCLIN:卡
- SDAOUT/SCLOUT:背板


由于他们使用该卡作为 I2C 通信的主设备、因此他们认为有必要这样进行连接。
这样的连接是否可行?

我认为连接应该如 D/S 中所述
这是因为支持热插拔需要该连接。
我认为、即使是 D/S 连接、卡端也可以用作 I2C 通信的主设备。
我的理解是否正确?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede-San、

    该器件旨在通过卡将 SDA/SCL 连接到背板。 如果您将其翻转、器件将不能正确支持热插拔功能。

    通常、主器件将位于器件背板上。 器件卡上可能有一个主器件、但如果您想使用热插拔功能、我仍建议您将 SDA/SCL 保持在器件的一侧以连接到背板。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、您好!

    感谢您的回答。

    这是否意味着 TCA4311A 应按如下方式进行连接?

    -背板:SCLIN/SDAIN
    -卡:SCLOUT/SDAOUT

    即使 I2C 通信主设备是卡侧或背板侧也是如此。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede-San、

    " 这是否意味着 TCA4311A 应按如下方式进行连接?"

    -背板:SCLIN/SDAIN
    -卡:SCLOUT/SDAOUT

    是的、这就是器件的设计方式。 在第8.4.1节中、第三段讨论了 SDA/SCL 插入到背板中的情况。

    我说 SDA/SCL IN 应该插入背板的原因是该侧监控一个停止条件/空闲条件。 SDA/SCL 输出没有。

    通常、我们会看到 SDA/SCL 输出馈入服务器类型应用程序中的存储器。 这可确保器件连接时、从器件在插入时不会产生毛刺脉冲、I2C 总线上的通信不应受到影响。

    "即使 I2C 通信的主设备是卡侧或背板侧。"

    如果主器件位于器件的 SDA/SCL 输出侧、则不会出现任何问题。 一旦器件检测到一个空闲/停止条件、主器件应该能够以任何方式从 SDA/SCL 输出侧与背板通信。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    很抱歉我迟到了。
    我理解您的答案。
    我感谢您的合作。

    此致、
    Kaede Kudo