This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387EVM:易失性证书

Guru**** 2776195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS387EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812351/sn65lvds387evm-certificate-of-volatility

器件型号:SN65LVDS387EVM

您好、E2E、


美好的一天!
我代表我们的一位客户发布。

以下是客户咨询:

"我需要 LVTTL 到 LVDS 转换器(SN65LVDS387EVM)的易失性证书才能在6月底进行演示。 本文档详细介绍了与器件相关的所有易失性和非易失性存储器以及清除过程、以便我们能够在现场工作结束后重新配置器件(擦除存储器)以供使用。 我已经附加了一个模板(COV_TEMPLE_updated.doc)以防万一。 如果您的公司有自己的风格、这也是可以接受的。"

提前感谢。

e2e.ti.com/.../CoV_5F00_Template_5F00_updated.docxArt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    让我来看看这个、然后返回给您。  请注意 、SN65LVDS387 器件及其 EVM 根本没有任何存储器元件。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢您的快速响应!

    非常感谢您的支持。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    检查后、看起来没有标准的 TI 表单。 过去、我们有客户直接询问并回答此问题、但从未通过正式表格/证书。

    因此、我所能做的就是回答下面表格中的问题:

    -项目是否包含易失性内存? ->否

    -项目是否包含非易失性内存? ->否

    -商品是否包含媒体存储功能? ->否

    -商品是否包含需要修改的其他功能? ->否

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、


    非常感谢!

    您会提供很大帮助。


    此致、

    艺术