请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869
我们计划将 DP83869HM 用作1000Base-TX 到1000Base-FX 介质转换。 请在 两个电源模式下提供每个电源轨的电源编号[2.5V、1.1V 和3.3V (VDDIO)。"
数据表中缺少此信息。
设计用于2端口介质转换的电源树时需要这些详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.