This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:UART 转以太网模块要求

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812455/dp83825i-uart-to-ethernet-module-requirement

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

您好,

我们对以太网有要求

在我们的应用中、我们有一项要求、即我们需要将 UART 串行数据发送到以太网、

您能为我们提供符合我们要求的 IC 器件型号吗?

我们介绍 了 IC   DP83825I 之一。  这是否具有 UART 数据到以太网功能?

谢谢、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    DP83825没有内置 UART 功能。 数据需要通过 RMII 接口发送到 DP83825。 您将需要使用控制器将 UART 数据转换为 RMII 并将其连接到 DP83825。

    此致

    Aniruddha