This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:请将 C 型天疱疮建议至 LV24EVK01 SerDes 链接

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LV24EVK01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786176/ds92lv2422-please-suggest-type-c-de-emphsis-possbile-to-lv24evk01-serdes-link

器件型号:DS92LV2422
主题中讨论的其他器件:LV24EVK01

请建议将 C 型天疱疮的类型从 LV24EVK01 SerDes 链接中删除  

`s C 连接建议的产品是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    很抱歉、但我不理解您的问题。 什么是 Type C 去加重功能? 我也无法理解你在第二句中要求什么。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、I.K.、

    您提到了"向串行器提供并行数据的发送器已对 USB 电缆长度进行编程预加重或增益过大。 在通过串行器发送数据之前、请尝试减少信号预调节量。 "

    e2e.ti.com/.../1095464 USB#1095464

    因此,USB 3.0甚至3.1 (C 型)连接可以连接到 LV2421/2422?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您引用的线程中不是我。 但是、客户面临的问题似乎与电缆长度较短和信号调节过多有关。 我认为问题与 USB 无关、因此应该可以进行连接。

    此致、
    I.K.