This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用于设置功能的 MII 设置

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812293/dp83822i-mii-setting-for-strap-function

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83867IR

您好、设置功能是否能够通过 DP83822I 和 DP83867IR PHY 上的 MII 接口进行设置?

应用:电机驱动  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、自举功能确实分配给了 DP83822和 DP83867的 MII 引脚。 但是、GPIO 和 LED 等其他引脚也可能具有自举功能。 有关哪个引脚具有自举功能的更多信息、请参阅相应的产品数据表。

    此致

    Aniruddha