主题中讨论的其他器件: TCA9617B
你(们)好
客户正在使用 TCA9517A 的配置、如下所示。
在这种情况下、波形如下。
输入 CLK 输入不正确。 主设备侧可能存在问题。
但是、在同一配置中使用 TCA9617B 时、波形是正常的。
您知道原因吗? 输入和输出上拉电阻器是否合适?
客户遇到问题、并急于找出原因。
我们需要您的支持。
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户正在使用 TCA9517A 的配置、如下所示。
在这种情况下、波形如下。
输入 CLK 输入不正确。 主设备侧可能存在问题。
但是、在同一配置中使用 TCA9617B 时、波形是正常的。
您知道原因吗? 输入和输出上拉电阻器是否合适?
客户遇到问题、并急于找出原因。
我们需要您的支持。
此致、
石田山
嗨、Ishiwata-San、
主器件是否正确生成"输入 SCLA"?
在红圈期间、波形应该是低电平还是高电平? 在我看来、主器件释放时钟信号、然后再次控制时钟信号。 我们的 TCA9517A 不主动驱动'highs'、上拉电阻器提供高电平。 如果客户不想看到上升沿、则可以将主器件时钟上的上拉电阻器更改为高于1.3k 的值。 假设主器件在相同的时间差控制总线、则4K 欧姆可能会摆脱该骑边沿(使其低于 Vil)。
我唯一能想到的另一件事是从器件实际上正在执行时钟扩展。 这是怎么回事?
谢谢、
-Bobby
您好、Bobby -San
"主器件生成'input SCLA'的正确吗? "
->主器件生成 CLK。 如 CPU。
"波形在红圈期间应该是低电平还是高电平? 在我看来、主器件释放时钟信号、然后再次控制时钟信号。 "
->
客户希望看到应该在红圈中的 CLK。
通常、CLK 是输出、但不是输出。
客户表示在使用 TCA9517A 时钟会熄灭。
"假设主器件在相同的时间差控制总线、4K 欧姆可能会摆脱该骑边沿(使其低于 Vil)。"
->这意味着什么? 更改 EN 引脚的上拉电阻?
此致、
石田山