This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142和 SN65DP141之间的差异

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785290/tdp142-the-difference-of-tdp142-and-sn65dp141

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: SN65DP141

您好!

我的客户计划使用 TDP142、但他们发现无法使用 TDP142、因为该器件的引脚间距为0.4mm。

它们希望使用0.5mm 引脚间距的器件。

对于替代器件、我找到了 SN65DP141。

SN65DP141和 TDP142之间的区别在于 AUX、HDP 是否具有侦听功能。

如果客户不使用侦听功能、此更换是否有问题?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo-San

    如果没有侦听功能、您将失去电源管理功能。 如果这不是问题、则可以使用 DP141。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    您能告诉我有关电源管理的更多详细信息吗?
    数据表上的详细信息在哪里?

    此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo-San

    1. HPDIN 用于启用或禁用 DisplayPort 功能以实现节能。
    2.一旦 HPD 为高电平、您还可以嗅探 AUX 总线以禁用未使用的 DisplayPort 信道以实现节能。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    我了解电源管理功能。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Ryo Akashi