This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:未使用的 GPIO 引脚

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810824/xio2001-unused-gpio-pins

器件型号:XIO2001

您好!

如果未使用 GPIO0//CLKRUN、GPIO1//PWR_OVRD、GPIO2、GPIO3/SDA、GPIO4/SCL 引脚、我想确认如何终止这些引脚。
是否可以为所有这些引脚保持未连接状态?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果未使用 GPIO0和 GPIO4、则应使用外部电阻器将其接地。 我相信其他人可以保持联系。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、

     

    感谢您的回复。

     

    我更详细地阅读了数据表。

     

    关于 GPIO0、它具有内部上拉电阻、如果 CLKRUN 被 CLKRUN_EN 引脚=0禁用、它将处于激活状态。

    为什么 GPIO0需要外部下拉电阻器?

    即使它被配置为 CLKRUN、数据表也表明需要外部上拉电阻、而不是下拉电阻。

     

    关于 GPIO4、我知道需要使用外部下拉电阻器来避免为 GPIO3/4配置串行总线模式。

    但我还有一个问题。 数据表显示、如果 GPIO0、1、2和4  配置为 GPIO、则它们具有内部上拉电阻。

    但 GPIO3似乎没有内部上拉或下拉电阻器(数据表的第14页)。

    真的是正确吗?

    如果它实际上没有内部上拉/下拉电阻器、则意味着 GPIO3引脚需要外部下拉或上拉电阻器。

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我的错误是、CLKRUN_EN 在未使用时需要一个外部下拉电阻器。 其中一些引脚具有未激活的内部下拉电阻、因此需要外部下拉电阻。CLKRUN_EN、EXT_ARB_EN 和 GPIO4就是这种情况。 不过、应该可以将 GPIO0本身保持悬空。

    您可以在 GPIO3上放置一个下拉电阻器、但我认为它并不重要、因为该引脚的功能取决于是否在 SCL 上检测到上拉电阻器。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于 GPIO3、您能否确认该引脚 是否真正没有像其他 GPIO 那样具有内部上拉或下拉电阻器?
    我想知道为什么数据表显示只有 GPIO3引脚没有其他 GPIO 那样的内部上拉电阻。
    如果该引脚配置为 GPIO3 并且该引脚 没有内部上拉或下拉电阻、 则应需要外部上拉或下拉电阻、因为通常数字输入不能 悬空。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我在实验中在 EVM 上查看了这一点、看起来 GPIO3具有内部上拉电阻器。  

    此致、

    I.K.