This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8330:LM8330 windows O.S.驱动程序和支持 Multi-key

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8330, TCA8418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811935/lm8330-lm8330-windows-o-s-driver-and-support-multi-key

器件型号:LM8330
主题中讨论的其他器件: TCA8418ETCA8418

大家好、

您是否可以帮助查看以下有关 LM8330的问题?

1:LM8330是否可以支持多键(支持4个键)?

2:是否有任何 Windows O.S.驱动程序支持 LM8330?

3:它是否用于笔记本电脑应用程序?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    我是否可以询问为何选择此器件? 您只需要键盘功能还是也需要 PWM 功能? 我提出这一问题是因为我们通常会看到用于键盘矩阵应用的 TCA8418/TCA8418E。

    "1: LM8330是否可以 支持多键(支持4个键)?"

    数据表的第1页和第21页中提到了这一点。 您可能需要低电压开关二极管来支持这种应用(防止出现重影)。

    "2:是否有任何 Windows O.S.驱动程序支持 LM8330?"

    我们不会为我们的器件提供直接软件支持、而是不会直接支持已上传到网上的器件。

    “3:它是否用于笔记本电脑应用程序?  "

    我确定它已用于该应用、但我无法提供有关该应用的详细信息。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    键盘超过84个键、因此选择 LM8330。

    TCA8418是否可以支持84个以上的按键?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    "TCA8418是否 可以支持84个以上的按键?"

    遗憾的是、大多数 TCA8418支持80个按键。 (10列和8行= 80个键)

    -Bobby