This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:对 TMDS171的抗扰性测试

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785437/tmds171-immunity-test-to-tmds171

器件型号:TMDS171

你(们)好

我们的客户在其电路板上进行了 FTB 测试(电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试)。 (实际上、它们对 DVI 电缆施加了应力。)

因此、TMDS171的输出数据被停止。

 您是否曾遇到过此类问题?  

 -如果存在令人不安的异常、我们应该在 TMDS171检查什么?

 您认为 TMDS171不允许进行此类抗扰性测试吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    对我来说、这更是一个系统设计问题、TMDS171输出数据会停止、因为系统设计不能正确处理 FTB。

    一个区域是电源区域。 它们是否分别路由电力线和单通道? 它们是将电源布线为线路还是平面? 它们应该通过将 DVI 信号放置在靠近滤波器接地线的位置来屏蔽这些信号、它们是否这样做?

    通过使用由铁氧体磁芯制成的共模扼流圈、可以在电力线上实现额外的抑制。 由于变压器提供电隔离和串联阻抗、使用变压器的线性电源具有更高的抗扰度。 使用开关电源后、电源控制器可能会受到噪声的影响。 去耦电容器的值和放置也是重要因素。

    第二个方面是 GND 平面设计。 布局应确保瞬态电流在噪声进入点返回源极的低阻抗路径较短。 如果路径不是低阻抗、则噪声会干扰 IC 并影响其功能。 因此、需要短而低阻抗的路径来返回噪声。 处理此问题的一种方法是提供最佳接地层。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    谢谢! 我知道。