This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:电源解决方案

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783909/tcan1042hg-q1-power-supply-solution

器件型号:TCAN1042HG-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

你好

正如我所看到的、TCAN1042x 系列没有集成电源、您是否拥有以下 CAN 解决方案:输出5V 电压、带启用/禁用控制、支持>250mA、支持 CAN FD、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fandy、

    目前、TI 提供的唯一集成了电压输出的 CAN 器件是 TCAN4550。 不过、该器件也是集成了 CAN 控制器和收发器的器件、而不仅仅是集成了电源的收发器。

    您能更详细地解释一下应用吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    TI 是否有与 NXP CAN SBC 相似的解决方案、如 TJA1075/6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、

    我无法在互联网上找到 TJA1075/6、但我能够找到 UJA1075。 我们目前没有发布任何可以直接替换该器件的产品、最接近的产品是 TCAN4550、但在大多数情况下、即使是该解决方案也不是合适的替代产品。 这需要在一个解决方案中包含多个 TI 器件、我们目前不提供任何与 UJA1075的所有功能集成的器件。

    此致、