This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:读取 TCA8418的寄存器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810566/tca8418-reading-registers-to-tca8418

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其他器件: TCA6416TCA6408

我正在使用 TCA8418键盘芯片。  我正在尝试设置器件。  我可以读取和写入 confiq 寄存器(0x01)。   我正在使用地址0x68寻址芯片。 但是、对任何其他寄存器的写入我返回0x00。  我是否必须进行一些设置才能读取和写入其他寄存器。  我的 BD 上还有 TCA6408和 TCA6416。  我能够正确读取 和写入这些器件。 我将 mp430f6736用作我的微控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    " 我用地址0x68寻址芯片。 但是、对任何其他寄存器的写入我返回0x00。"

    您能否提供通信/读取/写入器件的示波器截图?

    您是否还有我们可以查看的原理图?

    "是否必须进行一些设置才能读取和写入其他寄存器。"

    否、与 TCA8418的通信应与 TCA6416类似。

    谢谢、

    -Bobby

    编辑:另外、请注意 I2C 地址是一个7位地址、因此器件地址为0x34h。 如果您包含写入位、则它看起来像0x68h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否能够解决您的问题?  如果没有、您是否有机会查看 Bobby 的上述评论?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了我的问题。 我需要使用34作为一个已解决的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您与我们联系、您的意见可能会帮助其他有相同问题的人、并在将来搜索我们的 e2e 论坛。 很高兴听到您能够解决您的问题。 如果您遇到进一步的问题、请告诉我。

    谢谢、

    -Bobby