This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:略高于1.5Gbps 的频带

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785894/sn75dphy440ss-a-band-slightly-beyond-1-5-gbps

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、团队、

如果我们输入略高于1.5Gbps (例如1.6Gbps 等)的频带、输出会发生什么情况?

以下哪项将是?
・波形不能保证、但输出频率与输入频率相同
・没有任何结果
・我们不知道会出现什么情况。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不保证波形的输出频率与输入频率相同