This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96:电池供电类器件通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811870/sn65hvd96-battery-powered-device-communication

器件型号:SN65HVD96

我们尝试使用大约25V 和40A 的功率为器件供电。 数据将从电源发送到接收器(电机)。  

这是否需要电源侧的电感器才能使其正常工作? 我找不到总线上的最大电流限制资源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan、

    您是否参考了本应用手册中描述的电路?

    http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf

    如果是这样、电感器很重要、这样差分信号就不会被电源加载、而电源通常具有较低的输出阻抗。  选择电感时、应确保其在直流电下具有低阻抗(或用于电力输送的低交流频率)、但在用于数据传输的频率下具有高阻抗。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要在 SN65HVD96的总线上传输电力? 您可以分享该图吗? 您似乎 希望通过 电力线进行数据传输。

    有关详细信息、请参阅此 e2e 帖子。

    e2e.ti.com/.../666038

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    是的、我想在 HVD96总线上传输功率。 这是我们尝试使用的示例图。 但是、是否有办法在没有 N1、N2电感器的情况下操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    N1和 N2是 阻止 总线上电源的直流电压所必需的、因此可以传输数据。 否则、由于源极具有低阻抗、总线电压固定为 U3电压。 有关详细的仿真/讨论、请参阅此 TI 设计。

    www.ti.com/.../tiduei9.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao