This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:查询 EVM 新版本用户指南

Guru**** 2850680 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784230/ds90ub928qevm-inquire-new-version-evm-user-guide

器件型号:DS90UB928QEVM

您好、先生、

您能为 我们分享 DS90UB928QEVM 新版本用户指南吗?

目前、我们无法使 EVM 板正常工作、请参阅附件中的幻灯片、

感谢你的善意帮助。

Edward Chene2e.ti.com/.../5344.FPD-Link-test-20190307.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新用户指南尚不可用。  我随函附上了新的 schematic.e2e.ti.com/.../1070.SV600901B_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看图片、可以看到在928上未设置 MODE_SEL 自举。

    BTW、我们有 DS90UB929、它接受 HDMI 输入并将其转换为 FPDLink。 您可以使用 DS90UB929跳过 HDMI 到 LVDS 转换器。

    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、蔡

    请问如何在928上设置 MODE_SEL 设置?

    谢谢你。

    陈爱德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、蔡

    是否有任何建议可以分享给我们?

    谢谢你。

    陈爱德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    MODE_SEL 设置(由 EVM 上的 S5控制)具有9个与数据表中的表6相匹配的位置。 请参阅数据表以确定要选择的选项。

    此致、
    Casey