This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:关于基准时钟规格

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785908/ds125df410-about-reference-clock-specifications

器件型号:DS125DF410

大家好、

我对 REFCLK_OUT 占空比失真有疑问。

在数据表中、建议使用0.55 nsec 或更低、但当我测量时、它大约为1 nsec。

在这种情况下、可以考虑什么类型的问题?

请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用1ns 占空比失真时、我们不会遇到问题。 在数据表中、我们仅指定一个典型值、因此这并不重要。 更重要的是不应低于0.7V 的电平。 此外、导通时间应大于4ns。

    此致、Nasser