This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 PI3EQX6801AZDEX 的 P2P 解决方案(具有模拟/数字配置的6.5Gbps、1端口、1.5V/3.3V SATA/SAS 转接驱动器)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786105/p2p-solution-with-pi3eqx6801azdex-6-5gbps-1-port-1-5v-3-3v-sata-sas-redriver-with-analog-digital-configuration

主题中讨论的其他器件:SN75LVCP601

您好、先生、  

我的客户正在调查 用于 AIO 项目的 PI3EQX6801AZDEX (具有模拟/数字配置的6.5Gbps、1端口、1.5V/3.3V SATA/SAS 转接驱动器)。  

需要 P2P、请建议使用。  

如果我们没有、请提供最合适的解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与该引脚排列最接近的器件是 SN75LVCP601。 控制引脚不同、因此可能需要最小的 BOM 更改来适应设计。

    此致、
    Lee