This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988 EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808139/tps65988evm-tps65988-evm

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987DLM3489

您好!

我购买了 TPS65988 EVM、当连接电源适配器时、看不到 P*_VR_DC_DC 输出。

我已将外部电源连接到 TP6、TP7、但仍在 J11处将 P*_PP_HV 和 PP_HV*短路... 我没有收到 VBUS (通过 USB-C 连接器连接了手机)

2.我已通过 FTDI 刷写 TPS65988恢复映像、但仍面临问题。

请帮助我解决这个问题...我想让 VBUS 输出?

谢谢、此致

Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    您能否确认您正在将20V 电源连接到 TPS65988EVM? 您应该能够在 TP5处测量20V、在 TP6和 TP7处测量5V。  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    现在可以正常工作、我如何通过切换 PDO0和 PDO1来更改直流输出。 我看到闪烁故障。

    谢谢、此致

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    如果您看到 VBUS LED 闪烁、这通常表示 Type-C 端口上存在错误。 我建议连接一个已知良好的设备、以确保您可以正确连接。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我需要 PCB 板中 TPS65988 EVM 的 J11引脚排列

    2.如何将 VAR DC-DC 输出更改为不同的电压? 它是通过 GPIO SW 控制还是通过自动电话协商实现的?

    3.我的其中一个 EVM 板无法进行 SPI 闪存? 它是否是一种修复方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    TPS65988EVM 的原理图包含在 TPS65988EVM 用户指南中。

    2. PD 控制器将根据协商的 PD 协议自动调整 VAR DC-DC 输出。

    3.为确保电路板可以刷新,请确保已连接桶形插孔

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的响应、它工作正常。 在下面、请查找有关将 EVM 板评估为 仅 SRC 或 SNK 的问题?

    1. TPS65988仅用作灌电流: 我们需要对此进行评估、将 TPS65988始终配置为灌电流、并从移动电源获取最大功率。  

    使用 EVM、我已通过 USB-C 连接器将 VBUS 端口连接到移动电源、该连接器能够提供最大15V/1.2A 的电流、在这里、我们已断开电源插孔的连接。

    我已将 ADCIN1的分压电阻值更改为 0.45v、以强制芯片配置 UFP–Sink 0-20V @ 0.9-3A (配置3)…。此外、还尝试在引导时通过按下开关6来绕过 SPI 闪存。 但在 PP_HV 引脚上看不到 VBUS 电压。 已尝试刷写 I2C 补丁、但运气不好。  请阐明如何仅通过 EVM 板将其连接到 VBUS 端口的移动电源来检查灌电流配置。 下面是我们要评估的应用手册中的配置

    2. TPS65988仅用作源: 我们需要对此进行评估、将 TPS65988始终配置为源、并通过协商为 VBUS1处的电话供电、在 VBUS2处提供器件而不进行协商

    我们如何在协商期间限制手机的功率(VBUS1)、以便器件始终在 VBUS2上获得功率。 我们已检查配置工具以更改此设置,但 EVM 直流/直流输出由 GPIO 控制,我们无法覆盖以检查配置。 是否有办法对 VBUS 电源进行编程?

    另一个疑问是、如果我们不为 TPS65988供电并使其 CC 线路处于稳定状态、该怎么办。 它是否被下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    1.您能否确认跳线 J11上是否放置了分流器? 在电池电量耗尽模式下、需要使用这些器件将电量输送到 EVM 的其余部分。 还需要保持开关 S6以引导至默认配置。 否则、TPS65988将尝试从 SPI 闪存加载。 为了引导至默认配置、需要在连接电源之前按下开关 S6、并在连接电源后释放开关 S6。

    2.您可以使用 TPS6598x 应用自定义工具更改 EVM 上的配置。 您可以加载仅 DFP 配置、并确保在拉电流能力寄存器中仅存在5V 电压。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    要使 TPS65988仅用作灌电流、我需要将移动电源输入馈入 VBUS 并启用内部电源路径、即 VBUS 至 PP HV... 我想看到 PD 芯片这样做而不是使用分流器,因为分流器用于选择 VAR 和 Power Jack ext path。

    基本上、我想向 VBUS 供电、并在 PP HV 处看到相同的功率

    此致

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    需要放置分流器、以便电源从 PPHV 进入系统的其余部分。 如果没有分流器、电路板的其余部分将不会通电。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Eric:

    基于 EVM、如果我需要将 TPS65988配置为灌电流、则唯一的方法是使用 PP_EXT 的外部路径并启用外部 FET 电路。

    如果没有 PP_EXT 和外部电路、TPS65988将无法像 VBUS - PP HV 一样工作? 是这样吗?

    我的应用类似于连接到 PD CHIP1的 VBUS 以协商最大功率的移动电源。

    此 PD CHIP1 PP_HV 连接到 PD 芯片2 PP_HV 引脚。

    PD CHIP2 VBUS1连接到电话、VBUS2连接到器件、如下所示。 使用 EVM、我正在验证我的应用是否可以正常工作。

    请确认 TPS65988作为 VBUS 到 PP HV 的灌电流、我始终需要 PP_EXT 和 EXT FET 电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    您也可以使用 TPS65988的内部电源路径来灌电流。 此外、如果每个 PD 控制器只有一个 Type-C 端口、我建议查看 TPS65987D。 另一个注释:在连接到 TPS65988芯片02之前、您需要在图中标记为"PP HV"的 Net 上安装直流/直流转换器、因为 VBUS 电压必须重新稳压到5V、然后再连接到其他器件。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、谢谢

    1.我想使用 EVM 验证此 Vbus 到 PP HV 内部路径。 我不想使用外部 FET 路径、而只能使用内部路径。 使用 EVM 是否可以做到这一点?

    2.在您的反馈中 ,使用稳压器从 PD 芯片1馈入 PD 芯片2:我想通过内部灌电流路径输出 PD 芯片1 PP HV 获得移动电源的最大功率。 然后、我将通过 PD 芯片2 VBUS 协商后为手机供电、该芯片可达到 PD 芯片1输出。 有可能吗?

    还是 PD 芯片最多只能提供5V 3A 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    1.是的、您可以在 EVM 上进行测试。 我建议使用 TPS6598x 应用定制工具并编辑项目、以将 PPHV1或 PPHV2用作接收路径。 默认情况下、它们设置为源路径。 然后、您可以使用 GUI 工具直接将配置编程到 EVM 上。 对于此测试、我建议移除 J11上的跳线、以避免反馈默认连接到它们的直流/直流电源。  

    2、如果 PD 芯片1 PPHV 上的 PD 适配器输出20V 电压、则 PD 芯片2在不重新调节电源的情况下无法使用5V 电压供电。 但是、如果 PD 芯片1仅接收5V 电压、则可以正常工作。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1.谢谢。。。 作为接收器的 TPS65988内部路径工作正常。 VBUS 到 pphv 路径已验证、我可以看到移动电源最大功率由 PD 芯片连接

    2.对于作为来源的 TPS65988、根据您的回复、电话似乎会与连接到 VBUS 的 PD 芯片进行协商、而芯片本身会控制稳压器以提供输出

    a)我们是否需要 PP HV 的稳压器来提供协商电压5V、9V、12、20V?

    b)我无法在 PPHV 处提供固定输入(exa 60W)、PD 芯片无法提供与其 VBUS 相连的协商电压?  当我们配置为源时,PD 芯片始终需要 PP HV 输入上的稳压器。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    2.  

    a. PD 控制器将使用 GPIO 控制外部直流/直流转换器。 例如、TPS65988EVM 使用 LM3489作为直流/直流电源。 TPS65988使用两个 GPIO 控制直流/直流并更改输出电压。 您将需要在设计中使用类似的器件来重新稳压电压。

    b.不可以、PD 控制器未集成稳压器、需要像在 TPS65988EVM 上那样在外部实现该稳压器

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的确认、我想将稳压器电路集成到原理图中

    请仅向我提供 EVM 稳压器页面的物料清单(Jones.rajasekar@light.co)

    2.对于源配置、

      A)我将在 PP_HV1处使用相同的 EVM 稳压器电路、并将智能手机连接到 VBUS1。 在这里、我将单独连接 CC 引脚、而不是 USB-DP/DN。 这样做是否适合进行电源交换?

      B)我将在 PP_HV2处使用相同的降压稳压器 U7、并且我的电路板电源连接到 VBUS2 ...对于该端口、没有协商、 无 GPIO 控制、并且始终通过连接 CC2引脚将5.1k 下拉至 GND 并将其 DP2/Dn2短接在一起来将该端口配置为15W。

     c)在上述配置中、我是否应该使用相同的 TPS6598X 配置工具来刷写 IC 并将 VBUS 端口1设置为我所需的功率来协商并使端口2保持原样、因为其 CC 引脚通过5.1k 电阻器下拉?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    TPS65988EVM 的 BOM 可在 TPS65988EVM 用户指南中找到。 我们没有单独的仅用于直流/直流部分的 BOM。

    2.

    答:是的、您可以在不使用 D+/D-的情况下进行电源角色交换。 D+/D-线路仅用于支持 BC1.2充电或 USB2.0数据。

    c.可以、您仍需要使用 TPS6598x 应用定制工具为您的应用配置器件。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的支持 Eric。

    另一个问题是、我想在两个端口上将 TPS65988的 EVM 用作 SRC。 此外,我想通过12V 或15V 的外部电源为 EVM 板供电。 为什么 EVM 的工作电压低于20V?

    是否可以通过应用程序自定义工具进行覆盖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    此 EVM 可提供5V、9V、15V 或20V 电压。 默认情况下、它将始终协商可用的最高电压(20V)。 如果要使用15V 进行测试、您可以修改配置以删除20V 拉电流能力。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric。。。 我已开始更新原理图、其中包括 EVM 中的2xTPS65988和稳压器电路。

    完成后、我会将其发送给您进行审核、我们可以在您发表评论后关闭该主题。

    再次感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    谢谢你。 另一个需要注意的问题是、PD 拉电流端口的拉电流能力需要根据与移动电源签订的 PD 协议进行更新。 例如、如果移动电源仅提供5V @ 3A、则无法在另一个 Type-C 端口上提供20V 电压。 您还需要减去系统消耗的功率。 我强烈建议在您的设计中添加一个微控制器、以便根据灌电流端口上提供的内容来管理拉电流端口的电源。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric、

    我正在使用移动电源、它可以输出20V 电压并通过 EVM 进行验证。 在将移动电源用于我的应用之前、我将对其进行验证。

    2.我使用的是带 TPS65988的 SPI 闪存。 如果我想使用连接到某些主机处理器的 I2C、引导后系统中也存在 SPI 闪存时、是否应通过 I2C 来刷写 PD 芯片? 但在启动期间、PD 芯片将始终仅从闪存中获取映像文件...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    如果您的主机控制器通过 I2C 连接到 TPS65988、则仍可以使用 SPI 闪存引导器件、然后根据您通过 I2C 从 PD 控制器读取的信息调整寄存器设置。

    谢谢、
    Eric