This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:如何选择电容器 C1、C2、C3和 C4值?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824858/trsf3232e-how-to-choose-capacitor-c1-c2-c3-and-c4-value

器件型号:TRSF3232E

你(们)好  

TRSF3232E 用于客户。

客户想要了解 如何选择电容器 C1、C2、C3和 C4值?

在客户电路中、电容值大于数据表建议的值、但 IC 运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表电路

    客户电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    选择推荐的数据表值是为了能够在典型负载条件下提供合适的电压并最大限度地减少开关纹波。  不过、它们不是唯一可以工作的值。  其他值也可以使用、它们可能会提供稍微不同的性能(更快/更慢的开关、更高/更低的纹波等)。  要更好地了解不同的电容值如何影响电路运行、您可以参阅以下博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    您可以通过在示波器上探测 V-和 V-电源轨来检查所选值的性能、以验证当 DOUT 线路处于高电平或低电平状态时、它们是否生成了正确的电压。

    此致、
    最大