This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064 USB 接口速度

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822872/tusb1064-tusb1064-usb-interface-speed

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVM

您好!

我在测试 TPS65987EVM+TUSB1064时使用了 TPS6598X Application Customization 5.13默认配置。 DP 视频有信号、但 USB 接口速率未达到 USB 3.0速率。 这就是为什么需要注意配置的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您的 USB 设备已在 USB3枚举? 这可以通过使用 Microsoft 提供的 usbview 工具来完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。