This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX14827A 的替代产品

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785957/alternative-to-max14827a

主题中讨论的其他器件:TIOL111TIOS101

大家好、

我刚刚从 Maxim 进入 IO-Link 收发器:MAX14827A

我们是否有其他选择呢?

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    TI 目前还没有此双 IO 链路驱动程序。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    正如 Hao 所说、我们目前没有双驱动器 IO-Link 收发器。  但是、MAX14827A 需要外部 TVS 保护二极管、TIOL111和 TIOS101器件集成了 TVS 二极管、无需任何外部保护。  与 TI 的一个 TIOL111解决方案和一个具有集成解决方案的 TIOS101 (或另一个 TIOS111)解决方案相比、您可以查看采用外部二极管的 MAX14827A 的 PCB 面积、我们具有很大的竞争力。  MAX14827A 还具有两个用于3.3V 和5V 电源轨的内部 LDO。  最终的解决方案可能不需要两者、但 TIOL111和 TIOS101的某些版本具有集成的3.3V 和5V LDO、以及不具有集成 LDO 的版本、因此可以灵活地进行电源设计。  如果同时需要3.3V 和5V 电源轨、则可以将3.3V 和5V 版本的 TIOL/TIO 器件一起使用。  

    此致、

    Jonathan