This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:可在半双工器件中运行 THVD1452全双工器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824994/thvd1452-could-operate-thvd1452-full-duplex-device-in-half-duplex-device

器件型号:THVD1452

你(们)好

我对 THVD1452全双工 RS485器件有几个问题。

我想知道、在此期间、我能否通过将总线 A 与总线 B 连接在一起并通过 MCU 控制 RE/DE 引脚来在半双工模式下运行此器件?

将全双工器件应用为半双工器件时、我们还应该注意哪些事项?

在数据表中、THVD1452的额定电压为50Mbps。 我想知道、这是否意味着我们实际上可以在50Mbps 通信速率下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    任何具有解/复位控制信号的全双工 RS-485收发器都可以通过将 A 和 Y 引脚连接在一起以及将 B 和 Z 引脚连接在一起来以半双工方式使用。

    是的、该器件能够以50Mbps 的速率运行。  您可以在数据表的图39中看到以该速率运行的器件示例。  整个应用是否以该速率工作不仅取决于收发器、还取决于 MCU/UART 支持的最大速率以及电缆和网络拓扑。  要更好地了解布线如何影响 RS-485应用中的信号完整性、请参阅以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slla431/slla431.pdf

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大