This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:IBIS 模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83A, SN75LVDS83, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824308/sn75lvds83a-ibis-model

器件型号:SN75LVDS83A
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83SN75LVDS83B

大家好、

SN75LVDS83A 是否有 IBIS 模型?
 与 SN75LVDS83 (NRND)的 IBIS 模型是否相同?
http://www.ti.com/product/SN75LVDS83/toolssoftware

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我建议将 IBIS 模型用于 SN75LVDS83B、这是支持最宽 PCLK 范围的器件版本。 您可以在以下位置找到它: http://www.ti.com/product/SN75LVDS83B/toolssoftware

    我还建议将该器件用于新设计、而不是"non-A"或"a"版本。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey-San、

    感谢您的友好支持。
    您能否告诉我、为什么在新设计中建议使用 SN75LVDS83B 而不是 SN75LVDS83A?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    SN75LVDS83B 支持比 A 器件更宽的 PCLK 范围。  

    此致、

    Casey