This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:具有 TCA9517和更高带宽至1MHz 的引脚对引脚解决方案

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784966/tca9517-pin-to-pin-solution-with-tca9517-and-higher-bw-to-1mhz

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9617A

您好、先生、

我们正在寻找一种与  TCA9517引脚对引脚但带宽更高至1MHz 的解决方案、

您是否有任何合适的器件可供选择?

如果答案 是否定的、 那么是否有任何其他器件与 TCA9517引脚对引脚兼容但功能相同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安妮、

    TCA9617B 支持1MHz、并且是 P2P。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    TCA9617A 和 TCA9617B 之间有何区别?

    我们可以使用 TCA9617A 代替 TCA9617B 吗?

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    TCA9617A 出现问题、断电时具有高阻抗、基本上 TCA9617B 解决了这一问题。 (我相信您在一年前就看到 TCA9617A 出现此问题的原因发布了一篇文章;您将此问题称为泄漏电流问题)

    提醒^

    如果您意识到设计缺陷、并且可以始终确保 VccB>VccA、则可以使用 TCA9617A。

    -Bobby