This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800信号阵列

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785861/ds80pci800-ds80pci800-signal-array

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

我发现 DS80PCI800存在问题。

是信号阵列、如下所示

FPGA→PCIe_TX_FPGA→DS80PCI800(IN)→DS80PCI800(OUT)→PCIe_RX_PC→PC

FPGA←PCIe_RX_FPGA←DS80PCI800(OUT)←DS80PCI800(IN)←PCIe_TX_PC←PC

DS80PCI800和 DS80PCI810之间的主要区别是什么、最好使用 DS80PCI810?

3.除了电容器220nf 之外, 电路中还需要哪些组件,请分享一些参考设计。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    1.是的、没错。

    PCI810具有较低的 CTLE 增益、但线性性能得到改善。 如果4GHz 时的总通道损耗小于28dB (假设需要 PCIe 第3代)且 PCIe 系统执行链路训练、则建议使用 DS80PCI810。

    3.请参阅 PCIe Gen3转接卡参考设计 :www.ti.com/.../TIDA-00423

    此致、
    Davor