This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:我们是否有适用于 SAS3.0的推荐转接驱动器设备?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824991/ds125br800-do-we-have-some-recommend-redriver-devices-for-sas3-0

器件型号:DS125BR800
主题中讨论的其他器件:DS125BR820DS125BR401A

大家好、

我们是否有适用于  SAS3.0的推荐转接驱动器设备?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我的第一个建议是 DS125BR820。  DS125BR401A 也可以工作、但它对通道内的位置更敏感一些。  B 侧 输出应连接到最短或损耗最低的通道段。  这是另一种说法、即不要将 B 侧输入放置在靠近 SAS3系统 Tx 的位置。

    此致、

    Lee