This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS174A:SN75ALS174A 的后续产品

Guru**** 2971720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS174A, SN65LBC174A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811980/sn75als174a-successor-for-sn75als174a

器件型号:SN75ALS174A
主题中讨论的其他器件: SN65LBC174A

各位专家:

TI 是否有 SN75ALS174A 的任何后续产品、该产品的线路驱动器可以具有相似的性能和4通道线路驱动器?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    SN65LBC174A 是一款四路驱动器器件、比 SN75ALS174A 新、性能相似。  与现有的 SN75ALS174A 器件相比、您是否希望改进某些特定功能?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的建议。 我们希望支持20Mbps 和高驱动器输出容量。

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    感谢您的反馈-我理解。  在这种情况下、我认为 SN75ALS174A 应该是目前可用的最佳选择、因为它支持20Mbps 并且与 SN65LBC174A 相比具有更高的差分输出振幅。

    此致、
    最大