This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:基于应用的 C 型充电电流为5V 3A

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883EVM, TPS25810, TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785823/tps25810-type-c-base-on-application-for-charging-5v-3a

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:BQ25883EVMTPS2514

适用于基于应用的 Type C、仅用于以 BQ25883EVM 设计为参考为5V 3A 充电。

应用是否仍然需要同时使用 TPS25810和 TPS2514D?

如果是、原因和目的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    TPS25810 (CC1、CC2)是纯 C 型协议握手器件,TPS2514 (D+、D-)是 BC1.2 A 型 DCP 充电协议握手器件。 如果终端生产应用是纯 C 型端口、则不需要 tps2514。 但在大多数情况下,生产需要支持 C 型和 A 型,因此建议添加 tps2514。 IT 基于客户生产功能要求,谢谢!

    Michcael Tan
    此致!