This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036集线器不支持键盘/鼠标

Guru**** 2882520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822343/tusb2036-tusb2036-hub-does-not-support-keyboard-mouse

器件型号:TUSB2036

尊敬的社区:

我们有一个 Raspberry Pi 计算模块3+设置、需要2个 USB 连接。 Raspberry Pi 本身仅提供1个 USB 端口、因此我们使用的是 TUSB2036 (USB 2.0 12M)集线器。

连接到 TUSB2036的是:

  • 在下行端口1:同一电路板上的 LTE 调制解调器、配置为永久
  • 在下行端口2:具有过流保护功能的外部可用 USB 端口和数据表中建议的外部无源组件、配置为可拆卸
  • 在下行端口3:保持未连接状态并被禁用

LTE 调制解调器工作正常、但外部可用的 USB 端口存在问题。 每当连接 HID (键盘、鼠标)时、操作系统(Raspbian 最小值)都无法识别设备。 唯一发生的情况是 USB 端口上的下电上电(PWRON 高电平-低电平周期)、在调用 dmesg 时也会报告此情况。 但是,当连接与 HID 不同的设备(USB 闪存驱动器、WiFi 加密狗、智能手机...)时,一切都能按预期工作。 即使在 TUSB2036和外部器件之间放置了另一个有源 USB 集线器、也会发生同样的情况。 我们无法使任何 HID 正常工作、我们也无法让任何其他设备正常工作。

Linux 驱动程序或集线器中是否存在可能导致此问题的已知问题?

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来像是 Linux 驱动程序而不是 USB 集线器的问题。 遗憾的是、我们不支持 Linux 驱动程序问题。 您是否能够在 Windows 平台上尝试使用 TUSB2036来确认功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 Raspberry Pi 3 (不是计算模块)上试用了集线器、它具有板载集线器、一切工作正常。 只有当 TUSB2036直接连接到根端口时、问题才会出现。 我很有信心它也能在 Windows 机器上工作。

    如果没有已知问题、我将选择其他集线器类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我们以前没有遇到过这个问题。 请注意、更改 Raspberry Pi 计算模块3+上的集线器可以避免此问题。   Raspberry Pi 3和 Raspberry Pi 计算模块3+之间是否存在软件差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    没有软件差异。 区别在于 Raspberry Pi 3具有板载集线器、而计算模块3+没有板载集线器、这意味着 TUSB2036直接连接到计算模块上的根端口。

    我将使用不同的集线器类型。 感谢您的支持!