This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75121:热参数

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823523/sn75121-thermal-parameters

器件型号:SN75121

您好!

我的客户对 SN75121的热参数有一些疑问。

[问题]

请告诉我 NS 封装中的以下值。

* TJmax (最大工作结温)

* Theta ja (结-环境热阻)

* Theta JC (结点-外壳热阻)

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsunaga-san、

    我提出了请求。 当我获取数据时、我会更新您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速响应。

    好的、我将等待您的更新。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsunaga-san、

    结果如下:

    θ JA:86.4  
    Theta JC: 46.9.  

    根据数据表、TJ 最大值为150C。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速更新。

    好的、感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga