This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 可以替代88E1111-Bab 吗?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824370/dp83869hm-could-dp83869hm-replace-88e1111-bab

器件型号:DP83869HM

我 以前使用过88E1111-Bab 作为以太网收发器、但该收发器在 支持1000BASE-X 或1000BASE-T 时偶尔会发生错误

我需要一个新器件来替换它。 我希望该器件即使在环境温度达到60摄氏度时也能完美地支持1000BASE-X 或1000BASE-T。

DP83869HM 是一个不错的选择吗? 如果没有、请给我一些建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们建议使用 DP83869HM。

    DP83869HM 支持1000Base-T 和1000Base-X (1G 光纤)。 该器件支持的温度也非常好、可达到125°C 的环境温度。  

    此致、
    GET