This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:I2C 接口故障

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821638/tpd12s016-i2c-interface-failure

器件型号:TPD12S016

您好!

 TMX6和 LCD 之间使用 TPD12S016接口芯片。 在3V3侧有4k7上拉电阻、该中间电平电压在数据线上可见。 I2C 总线在 LCD、处理器、PMIC 之间共享、并且当 LCD 分离时、即使启用了 TPD12S016热检测(但不存在 LCD)、也不会出现此类电平

原因可能是什么?

谢谢、

Borisav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的问题已收到!  我们会尽快回复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borisav、

    您对"此中电平电压可见"的理解是什么?  哪个引脚信号在 LCD 分离后消失?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在监控 SDA_A (引脚3)、这是 I2C 电平转换器的3V3侧。 预期值为0V 或3V3、但我们观察到电平大约为1.5V、如图所示。 如果移除了连接 LCD 的 HDMI 电缆、此行为 将停止、I2C 数据电平正确、在3V3侧引脚3处测量。  

    这是当 I2C 处于活动状态且 LCD 连接时、3V3和5V 侧的图片。 问题是、是什么导致通道1上的1.5V 电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这似乎是中断问题。 我建议您检查3.3V 电源轨和 GND 噪声。 可能会受到 LCD 的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将尝试更好的滤波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是否解决了此问题?