This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A 的 I2C 下降时间

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785472/tca6408a-i2c-falling-time-of-tca6408a

器件型号:TCA6408A

您好、先生、

您能否帮助检查 I2C 信号的下降时间是否快于我们的规范是否为接受?

关于 CLK 下降时间测试结果:7.5ns

关于数据下降时间测试结果:6.77ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    您指定的下降时间来自旧的 I2C 版本。 这并不意味着如果您的下降时间比这快、我们的器件将无法工作。 该器件包含在器件中、用于指定 I2C 标准范围内的系统级要求。 新的 I2C 标准根据 Vcc 使用不同的输入下降时间。

    如果您希望降低下降时间、则可以添加更多总线电容或在器件前面添加不符合下降时间规格的串联电阻器。 如果下降时间超过最小值、则可能不会影响信号完整性、但可能表示器件超出 I2C 规范(中断该规范部分不会对任何内容造成任何损害)。

    具有快速下降时间可能会引入下冲、这可能是 I2C 标准中引入此规范的原因。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的信息。