This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:无需编程即可运行

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824056/tusb8041a-operation-without-programming

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

我能否将 TUSB8041IRGCR 用作不带 OTP ROM、n 串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 的集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以仅使用引脚配置来配置 TUSB8041。  无需外部 EEPROM 或 SMBus 主机。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢