This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:内部使用的下游 TX 信号的交流耦合?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811773/tusb8020b-ac-coupling-of-internally-used-downstream-tx-signals

器件型号:TUSB8020B

您好!

有关 TUSB8020B 的信息;

如果下游 SSTX 端口在连接到 CPU 的 PCB 内部使用、我是否需要使这些信号进行交流耦合? (USB_SSTXP/N_DN1/2)

BR Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在所连接端口的 tusb8020b DN1 SSTX 和 SSRX 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。

    BR Mikael