请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 您好!
有关 TUSB8020B 的信息;
如果下游 SSTX 端口在连接到 CPU 的 PCB 内部使用、我是否需要使这些信号进行交流耦合? (USB_SSTXP/N_DN1/2)
BR Mikael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.