This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208的驱动能力

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208, LMH1228, LMH1297, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824470/lmh1208-lmh1208-driving-ability

器件型号:LMH1208
主题中讨论的其他器件: LMH1228、 LMH1297、 LMH1219

大家好 、

LMH1208将用于通过电缆进行远距离传输、您能告诉我们驾驶性能吗? 电缆可以驱动多长时间?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    LMH1228或 LMH1208器件是 SDI 电缆驱动器。 最大单输出幅值为880mV。

    请注意、电缆或电缆长度的长度主要取决于电缆另一侧的接收设备或电缆均衡器。 例如、请查看 LMH1219或 LMH1297等器件的电缆长度。 这些器件指定了由这些器件均衡化的电缆长度。

    此致、Nasser