This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:ONET1130CE 是否支持80km 的光学模块应用?

Guru**** 2916570 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824533/onet1130ec-does-onet1130ce-support-80km-optical-module-application

器件型号:ONET1130EC

您好!

是否有任何车身可以确认 ONET1130EC 是否适用于80km 的光学模块? 谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这取决于所使用的激光类型。 EML (外部调制激光器)用于80km 的应用。 ONET1130EC 可以调制这种激光。

    此致、Nasser