This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:无法为 RMII 主信号打开50MHz 参考时钟

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780637/dp83822h-unable-to-switch-on-50mhz-reference-clock-for-rmii-master-signalling

器件型号:DP83822H

您好:

设置 RMII 接口时遇到问题:特别 无法打开 RMII 主信号的50MHz 参考时钟。

  • 我已经设置了以下寄存器:
  • BMCR.MII_Loopback = 1.
  • BMCR.SpeedSelection = 0 (10MBps)
  • BMCR.AutonNegotiate = 1.  
  • BMCR.DuplexMode = 1  
  • RCSR = 0x61 (启用 RMII)
  • EECFG = 0x18A (禁用 EEE)
  • IOMUX-GPIO3 = 0x8600 (RMII 主参考时钟50MHz)

如果我错过了任何内容、请提供建议。

谢谢。

朱伦  

软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    执行上述步骤后,是否触发软复位?

    请告知您在 PHY 上配置的设置。

    此外、请读取寄存器0x467和0x468。 这些寄存器读取锁存自举值。

    此致、
    GET


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0753.imx_5F00_enet.c(1)初始化后从 PHY 读回以下值。 (请参阅随附的代码)

    Enet DP83822 PHY:ID=2000a240

    PHY_CTRL_REG 的值= 3100

    PHY_RSR_ADDR 的值= 61

    PHY_EECFG3_ADDR 的值= 18A

    PHY_IOCTRL1_ADDR 的值= 4300

    寄存器1 (0x467)中自举锁存的值= FC3

    寄存器2 (ox468)中的自举锁存值= 0

    (2)执行上述步骤后调用了软复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自举闩锁0x467=0x0FC3。 RX_DV 搭接控制 RMII 主从模式。 RX_DV 是位[5:4]。 两者都是00、这意味着您处于模式1。

    表11中的模式1禁用了 RMII_EN 和 XI_50。 对于 RMII 主设备、您需要处于模式3。 RX_ER 作为模式1或模式4来禁用 RGMII。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这些设置在加电时被锁存、但我们可以通过 RW 位 RMII 时钟选择和寄存器 RCSR (0x0017)的 RGMII 模式和 RMII 模式更改为 RMII 模式。 我的理解是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种方法是:
    -使器件保持在断电模式(使用引脚)、
    -使器件脱离复位状态
    对配置寄存器进行编程(更改为 RMII 模式等)。
    -从断电模式下卸下设备

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要有关此主题的进一步帮助、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、
    GET