This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:有关 EPROM 的基本问题

Guru**** 2926910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811927/tusb8020b-basic-question-about-eprom

器件型号:TUSB8020B

您好!

让我确认一下 EPROM。

我认为 EPROM 对于 TUSB8020而言不是必需的、只是"选项"。

也就是说、我们通常可以使用不带 EPROM 的 TUSB8020。

我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 它可以使用默认设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    最佳耳麦、