This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:DRP 切换或附件切换在仅 UFP 模式下发生?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808618/tusb322i-drp-toggle-or-accessory-toggle-happens-in-ufp-only-mode

器件型号:TUSB322I

客户希望将 TUSB322I 配置为仅 UFP 模式、同时禁用 UFP 附件支持。 但它显示 CC 切换。

EN_N 低电平、I2C 模式、Vdd 有效。
从 EN_N 低电平和 Vdd 有效到可用 I2C 访问的最大时间为100ms。
外部 MCU 等待100ms、因为 TUSB322I 已通电。
然后它通过 I2C 初始化寄存器、如下所示。
[1]地址0x0A = 0x01 (禁用终止)
[2]地址0x0A = 0x11 (UFP 模式)
[3]地址0x09 = 0x21 (禁用 UFP 附件支持)
[4]地址0x0A = 0x10 (启用终止)

我认为程序是正确的。 我唯一关心的是寄存器访问之间的持续时间。
您是否有寄存器访问之间的建议持续时间?

此致
MSMn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该过程似乎正确。 您能描述一下所见波形的切换或后视图吗? 您如何测试此平台? 寄存器访问之间的持续时间不应该是一个问题、但我将对此进行并行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSMn:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在私人消息中与 TI 团队进行了沟通。 可能需要一周时间来解决问题。

    此致

    Masumi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E 团队:

    我正在等待 TI HSI 团队的测试结果。 此主题关闭需要几天时间。

    此致

    MSMn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了一些可能会延迟我的结果的软件问题。 我会随时向您发布进度信息。 我们将通过私人消息对此进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我将通过私人消息与您沟通。

    此致

    MSMn