This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:上电或寄存器复位后启动 SMBus/I2C 通信之前是否需要等待?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811614/ds110df410-any-required-wait-time-before-starting-smbus-i2c-communication-after-power-up-or-register-reset

器件型号:DS110DF410

大家好、

我想确认器件是否需要特定的等待时间来启动 SMBus 通信。

Q1)。 POR 之后、VDD 达到2.5V 后是否需要 SMBus 等待时间?

Q2)。 寄存器复位为默认值后所需的任何 SMBus 等待时间、REG 0x00 [2]="1"。

Q3)。 如果有等待时间要求,如果用户不遵循此等待时间,会发生什么情况?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    1. 重新计时器需要在 VDD 开启后40ms 才能完成其 POR 周期。 为了安全起见、客户应在执行 SMBus 操作之前从 VDD 上电开始执行100ms 的等待时间。
    2. 寄存器级复位操作不会触发一个 POR 周期。 1ms 的等待时间应该足够了。
    3. 如果客户在 POR 周期仍在处理时尝试读取 SMBus 寄存器、则会导致 NACK

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    感谢您提供相关信息。

    我很清楚!!

    此致、

    Kawai